请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-PGA460 Thread 中讨论的其他器件:PGA460、 PGA460-Q1、 USB2ANY
大家好、团队成员
我的客户从 TI.com 下载 PGA460 GUI。 但他们无法打开它。 当他们打开它时、会出现一个窗口、显示"PGA460Q1EVM GUI 已停止工作"。 您能对此发表一些评论吗? 它们的 PC 操作系统是 Win7、64位。