This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:PGA460-Q1 GUI 设置问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, PGA460-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647238/boostxl-pga460-pga460-q1-gui-set-up-problem

器件型号:BOOSTXL-PGA460
Thread 中讨论的其他器件:PGA460PGA460-Q1USB2ANY

大家好、团队成员

我的客户从 TI.com 下载 PGA460 GUI。 但他们无法打开它。 当他们打开它时、会出现一个窗口、显示"PGA460Q1EVM GUI 已停止工作"。 您能对此发表一些评论吗? 它们的 PC 操作系统是 Win7、64位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Windows 7-64位应该在运行 PGA460-Q1 EVM GUI 时不会出现问题。
    我已检查此安装是否适用于 Win7-64位 PC、因此 GUI 安装程序不会出现问题。

    通常、此错误是由于尝试从安装路径以外的目录位置打开和运行 GUI 而导致的。
    例如,默认安装路径应为:
    "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PGA460Q1EVM\PGA460Q1EVM-1.0.1.0"

    如果从其他文件夹运行"PGA460Q1EVM-1.0.1.0.exe"、则会导致停止工作的错误。

    为了从不同的目录路径运行 GUI、这三个文件必须始终位于同一文件夹中:
    •USB2ANY.dll
    •Microsoft.VisualBasic.powerpacks.vs.dll
    •PGA460Q1EVM-1.0.1.0.exe (或运行哪个版本)

    客户能否确认这三个文件位于同一目录中? 我通常建议不要修改默认安装路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akeem

    GUI 是相同的安装路径、位于默认的 intall 路径中。  这三个文件是同一个文件夹。 您能不能对它有一些评论或建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    客户应安装.NET 4.5版框架(或更高版本)。 他们可以从 Microsoft 下载最新的.NET:
    www.microsoft.com/.../net471

    我还发布了 GUI 的新版本(v1.0.1.1)。 安装最新的.NET 框架后、让客户下载并安装此版本的 GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AlKeen
    好的,我会要求客户进行安装。
    谢谢