请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649165/ivc102-unknown-signal
器件型号:IVC102大家好、我正在使用 IC IVC102U 来检测荧光现象。 我使用以下参数:
DELAY_RESET = 25ms;
DELAY_HOLD = 15ms;
integration_tim= 150ms;
我的问题是:我再次执行序列保持、复位、积分和保持。 但是、当我执行保持时、输出信号中会发生跳转(图中标记为红色)。
我不明白 S1和 S2控制有什么问题。
有人可以帮帮我吗?