This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:无法与 LDC1612 EVM 和 LDC1000 EVM 的 LC 传感器正常配合使用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC2114, LDC1000EVM, LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649040/ldc2114evm-can-not-work-correctly-with-lc-sensors-from-ldc1612-evm-and-ldc1000-evm

器件型号:LDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1612LDC2114LDC1000EVMLDC1612EVM

大家好、团队成员

我的电器客户正在评估 LDC2114 EVM 以用于金属触控应用。 我们使用从 LDC1612 EVM 和 LDC1000 EVM 切断的 LC 传感器测试 LDC2114 EVM。

我移除了 LDC2114 EVM 上的 C3~C6、将 LC 传感器从 LDC1612 EVM 连接到 IN2/COM、并 将 LC 传感器从 LDC1612 EVM 连接到 IN1/COM。

使用 LDC1612 EVM 的 LC 传感器

IN2引脚至 GND 上的波形应该正确。 传感器频率约为1.97MHz。 如果我将金属靠近滤片 PCB 线圈、谐振频率将增加。

但 GUI 上的数据输出不正确。 我已将频率设置为"1MHz 至3.3MHz"。 无论我如何调整 Rp 设置、增益设置和 传感器周期
计数设置、它仍然无法解决该问题。 状态寄存器经常在0x40到0x44之间变化、有时会变为0xC4。

2.使用 LDC1000 EVM 的 LC 传感器

IN1引脚至 GND 上的波形应该是正确的。 传感器频率约为3.52MHz。  如果我将金属靠近滤片 PCB 线圈、谐振频率将增加。

但 GUI 上的数据输出在0和-1之间变化。 我已将频率设置为"1MHz 至3.3MHz"。 无论我如何调整 Rp 设置、增益设置和 传感器周期
计数设置、它仍然无法解决该问题。 状态寄存器经常在0x40到0x44之间变化、有时会变为0xC4。

如何使 LDC2114 EVM 与 LDC1612 EVM 和 LDC1000 EVM 中的 LC 传感器正常配合工作?

谢谢
张凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    听起来可能没有为所有信道正确设置设置设置。 当状态寄存器读取44时、这意味着存在 LC 传感器看门狗错误(LC_WD)。 通常、这意味着传感器的 Rp 值太低而无法振荡、或者传感器在其中一个通道上断开连接。 当您删除 C3 - C6、但将 IN0/COM 和 IN3/COM 保持悬空、并且不在寄存器设置中禁用它们时、您将在状态寄存器中看到 LC_WD 错误。
    C4状态读数意味着 OUT_STATUS 位正在切换、这基本上表示其中一个通道正在超过阈值、而相应的 OUT 引脚正在切换。 从屏幕截图中可以看出、通道2的增益设置可能太高。 请注意、OUT_STATUS 是 OUT 寄存器(0x01)中输出位的逻辑或。
    要正确配置器件、您应仅启用连接了传感器的通道、并为传感器 Rp 和频率设置正确的设置。 为了帮助正确设置寄存器、您可以使用 LDC2114_Config_tool、该工具位于 LDC 工具电子表格 中:www.ti.com/.../slyc137
    另请注意、通常我们建议在器件附近安装传感器电容器(电容器 C3-C6)。 如果您像 LDC1612EVM 或 LDC1000EVM 那样在传感器附近安装电容器、则可以使用该电容器、但如果您将 EVM 上的电容器靠近器件、则会获得最佳性能。
    请按照以下步骤操作、了解您是否能够解决该问题。
    谢谢!
    Luke