主题中讨论的其他器件:LDC1612、 LDC2114、 LDC1000EVM、 LDC1612EVM
大家好、团队成员
我的电器客户正在评估 LDC2114 EVM 以用于金属触控应用。 我们使用从 LDC1612 EVM 和 LDC1000 EVM 切断的 LC 传感器测试 LDC2114 EVM。
我移除了 LDC2114 EVM 上的 C3~C6、将 LC 传感器从 LDC1612 EVM 连接到 IN2/COM、并 将 LC 传感器从 LDC1612 EVM 连接到 IN1/COM。
使用 LDC1612 EVM 的 LC 传感器
IN2引脚至 GND 上的波形应该正确。 传感器频率约为1.97MHz。 如果我将金属靠近滤片 PCB 线圈、谐振频率将增加。
但 GUI 上的数据输出不正确。 我已将频率设置为"1MHz 至3.3MHz"。 无论我如何调整 Rp 设置、增益设置和 传感器周期
计数设置、它仍然无法解决该问题。 状态寄存器经常在0x40到0x44之间变化、有时会变为0xC4。
2.使用 LDC1000 EVM 的 LC 传感器
IN1引脚至 GND 上的波形应该是正确的。 传感器频率约为3.52MHz。 如果我将金属靠近滤片 PCB 线圈、谐振频率将增加。
但 GUI 上的数据输出在0和-1之间变化。 我已将频率设置为"1MHz 至3.3MHz"。 无论我如何调整 Rp 设置、增益设置和 传感器周期
计数设置、它仍然无法解决该问题。 状态寄存器经常在0x40到0x44之间变化、有时会变为0xC4。
如何使 LDC2114 EVM 与 LDC1612 EVM 和 LDC1000 EVM 中的 LC 传感器正常配合工作?
谢谢
张凯文