This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:错误的径向目标

Guru**** 2581935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648179/iwr1642boost-false-radial-targets

器件型号:IWR1642BOOST

客户评估 IWR162BOOST 并注意到目标似乎在不同的角度生成了错误的目标。 这看起来是径向尺寸中非常标准的同步函数。 但它似乎会产生限制、即您只能在给定的径向距离检测最强的目标。 否则,在相同距离但不同角度的较低强度目标可能会在信号的虚假径向能量中丢失。

此图像使用 TI 提供的优化设置。

此映像使用 GUI 默认设置。 您可以在此数据中更明显地看到完整的径向噪声环:

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个径向距离处的拱形是由角度 FFT 生成的角谱。 开箱即用演示的角度估算的默认算法是 基于 FFT 的算法、它 仅在同一距离库中选择最大值。 在同一径向距离内检测多个峰取决于多个物体。

    1) 1)在相同径向距离检测弱物体的能力也取决于天线耦合/不匹配。 更少的失配会生成更少的侧凸角并实现弱目标的检测。

    2) 2)角度估算算法。  波束形成(FFT)是具有稳健性和低计算成本的基本算法、但 分辨率受孔径尺寸的限制。 MVDR 等其他高级算法 将生成更窄的峰值。

    我们将就可用的算法选项向您回复。