This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:AFE5801的 Verilog HDL 或 VHDL 代码

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647838/afe5801-verilog-hdl-or-vhdl-code-for-afe5801

器件型号:AFE5801
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

您好!  

我尝试编写 VHDL 代码、  以便使用 FPGA 从 AFE5801获取输出数据。

我(不明白时钟的工作原理和数字输出形式 Δ Σ MSB? 还是 LSB 优先?)、任何参考 Verilog HDL 或 VHDL 代码都会很有帮助、

谢谢、

此致、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我建议您在 此处查看 TSW1400EVM 的 Verilog 代码 作为指南(适用于 Altera FPGA)。

    ADC 的串行数据位在 DCLK (DDR)的上升沿和下降沿上输出、单个 FCLK 周期表示整个数据采样(12位)。

    我认为默认情况下、器件首先输出 LSB、但仔细查看一些旧文档(不确定是否仍然准确)、将0x10写入寄存器0x4应将器件置于 MSB 优先模式、而将0x00写入同一寄存器应为 LSB 优先。 同样、我不确定此信息是否仍然准确、因为该功能已从最新数据表的寄存器映射中删除。

    此致、

    Olu