请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
我们要求帧时间非常短、即更高的帧速率。
我担心帧之间的时间。 我知道毫米波传感器会在帧之间执行一些校准和验证检查。 我想知道最小帧间时间。
我知道我可以发送突发帧或子帧来减少帧间时间。 我所引用的 dOxy 文件显示了这一点
内部突发帧 应大于50us
子帧间> 100us
帧间>200us
这些值是否正确? 我能得到比这更好的帧间时间吗?
我们将查看8个子帧格式。 由于毫米波子帧仅允许4个子帧、因此我也一直停留在那里。 我能否通过提供多个配置文件来克服这一问题?
如果是、两个配置文件之间的时间是多少? 它与帧间时间相同吗?
提前感谢、
Santhana Raj