This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:帧间、子帧间和突发帧间时间

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648577/awr1642-inter-frame-inter-subframe-and-inter-burst-frame-time

器件型号:AWR1642

您好!

我们要求帧时间非常短、即更高的帧速率。

我担心帧之间的时间。 我知道毫米波传感器会在帧之间执行一些校准和验证检查。 我想知道最小帧间时间。

我知道我可以发送突发帧或子帧来减少帧间时间。 我所引用的 dOxy 文件显示了这一点

内部突发帧 应大于50us

子帧间> 100us

帧间>200us

这些值是否正确? 我能得到比这更好的帧间时间吗?

我们将查看8个子帧格式。 由于毫米波子帧仅允许4个子帧、因此我也一直停留在那里。 我能否通过提供多个配置文件来克服这一问题?

如果是、两个配置文件之间的时间是多少? 它与帧间时间相同吗?

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    当我们查看您的查询时,您能告诉我们您正在寻找应用程序的帧时间的值是什么吗?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    活动帧时间大约为0.55ms