This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:完整的77GHz 雷达设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648479/awr1642-full-77ghz-radar-setup

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:IWR1642BOOSTIWR1642MMWAVE-SDK

您好!  

我想为一个大学项目使用此77GHz 雷达传感器创建一个功能齐全的雷达设置。 您能否推荐我执行此操作并跟踪移动物体所需的任何其他组件? 此外、在此频率下、雷达系统能否检测到泡沫等材料的移动? 最后、是否可以对雷达进行编程、如果可以、需要什么软件?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,

    AWR 器件仅推荐用于汽车应用。 IWR 器件更适合您的应用。

    首先、您可以订购 IWR1642BOOST (EVM)。

    在 IWR1642中、R4F 和 DSP 是完全可编程的。

    您还可以下载 MMWAVE-SDK、其中提供了所有模块的驱动程序、演示示示示示例和详细文档、以便更好地了解系统。

    这里有一系列培训视频,帮助初学者更好地了解系统  。

    谢谢、

    Raghu