请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 主题中讨论的其他器件:IWR1642BOOST、 IWR1642、 MMWAVE-SDK
您好!
我想为一个大学项目使用此77GHz 雷达传感器创建一个功能齐全的雷达设置。 您能否推荐我执行此操作并跟踪移动物体所需的任何其他组件? 此外、在此频率下、雷达系统能否检测到泡沫等材料的移动? 最后、是否可以对雷达进行编程、如果可以、需要什么软件?
谢谢。