请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 各位专家:
我了解到、在用于显示 Radar Studio 中图形的"后处理"按钮中、显示屏顶部有特定的+和-缩放按钮。 通常、HSDC Pro 图不用于分析。
是否有任何其他可能的方法来更改距离刻度?
此致、
Hitoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我了解到、在用于显示 Radar Studio 中图形的"后处理"按钮中、显示屏顶部有特定的+和-缩放按钮。 通常、HSDC Pro 图不用于分析。
是否有任何其他可能的方法来更改距离刻度?
此致、
Hitoshi
Hitoshi 您好!
这些刻度在 Post Proc GUI 中是固定的。 为了进行更改、您必须编写自己的 MATLAB 代码来处理二进制文件。 您可以尝试使用以下 MATLAB 脚本来读取数据、然后进行修改以按您的需要进行处理。 脚本应将数据整理为每个接收器的行。 即、如果启用了全部4个 RX、第1行包含 RX1数据、第2行包含 RX2数据、等等 。e2e.ti.com/.../readTSW16xx.m
此致、
Adrian