This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:如何更改 Radar Studio 的距离标度

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648046/iwr1642boost-how-to-change-the-range-scale-for-radar-studio

器件型号:IWR1642BOOST

各位专家:

我了解到、在用于显示 Radar Studio 中图形的"后处理"按钮中、显示屏顶部有特定的+和-缩放按钮。   通常、HSDC Pro 图不用于分析。

是否有任何其他可能的方法来更改距离刻度?

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi 您好!

    这些刻度在 Post Proc GUI 中是固定的。 为了进行更改、您必须编写自己的 MATLAB 代码来处理二进制文件。 您可以尝试使用以下 MATLAB 脚本来读取数据、然后进行修改以按您的需要进行处理。 脚本应将数据整理为每个接收器的行。 即、如果启用了全部4个 RX、第1行包含 RX1数据、第2行包含 RX2数据、等等 。e2e.ti.com/.../readTSW16xx.m

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    非常感谢您的友好解释。
    这对我有很大帮助。
    此致、
    Hitoshi