This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:关于与 TMP116共享 I2C 总线

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TMP116, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647840/tmp116-about-sharing-i2c-bus-with-tmp116

器件型号:TMP116
主题中讨论的其他器件:TMP75INA220

尊敬的支持团队:

如果 TMP116和 TMP75 使用相同的 I2C 总线、并且 TMP116地址引脚 连接到 SDA/SCL、i.e..use 1001010、1001011 地址、 它是否会受到 TMP75运行引起的 SDA/SCL 漂移的影响?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、
    亚伦将尽快研究这个问题。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    很抱歉耽误了很长时间。 只要为每个器件分配了唯一的地址、TMP116和 TMP75就可以共享同一条 I2C 总线。 除了 TMP116和 TMP75、总线上还有多少个器件? TMP116和 TMP75恰好具有相同的地址0x48、0x49、0x4A 和0x4B。 请告诉我、TMP116地址引脚连接到 A2、A1、A0引脚 连接到的 TMP75是什么。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复!

    下面是同一总线上的芯片列表、在本例中是 I2C 地址设置、请帮助评论它是否正常。tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    我解码了地址。 当您连接到 TMP116的 SCL 或 SDA 时、这不会是问题。

    TMP116-1 0x48
    TMP116-2 0x4A
    TMP116-3 0x4B
    TMP75-1 0x4D
    TMP75-2 0x4F
    INA220 0x41

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    您能否帮助解释为什么这会是一个问题? 因为所有地址都不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    抱歉。 我做了一个排印错误。 "当您连接到 TMP116的 SCL 或 SDA 时、这不会是问题。"

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以! 非常感谢!