请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP116 主题中讨论的其他器件:TMP75、 INA220
尊敬的支持团队:
如果 TMP116和 TMP75 使用相同的 I2C 总线、并且 TMP116地址引脚 连接到 SDA/SCL、i.e..use 1001010、1001011 地址、 它是否会受到 TMP75运行引起的 SDA/SCL 漂移的影响? 太多了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vera、
很抱歉耽误了很长时间。 只要为每个器件分配了唯一的地址、TMP116和 TMP75就可以共享同一条 I2C 总线。 除了 TMP116和 TMP75、总线上还有多少个器件? TMP116和 TMP75恰好具有相同的地址0x48、0x49、0x4A 和0x4B。 请告诉我、TMP116地址引脚连接到 A2、A1、A0引脚 连接到的 TMP75是什么。
Aaron