请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460 您好!
我对 PGA 460的 INP 和 INN 输入电压范围有疑问。
数据表的绝对最大额定值为-0.3V 至2V
但是、看一下连接电路示例、似乎对 INP 和 INN 施加了更多电压。
在数据表 P.8的图2中、INN 和 INP 的电压受诸如削波二极管之类的内部电路保护?
----------------------------------------
LNA 模拟输出被缩放和移位。 实际信号是100倍
较小的共模电压上升0.9V
>在图2中进行了说明
----------------------------------------
请告诉我上述评论的原因。
此致、
Sopatopa