This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA 460的 INP 和 INN 输入电压范围

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648341/pga460-the-input-voltage-range-of-inp-and-inn-of-pga-460

器件型号:PGA460

您好!

我对 PGA 460的 INP 和 INN 输入电压范围有疑问。
数据表的绝对最大额定值为-0.3V 至2V
但是、看一下连接电路示例、似乎对 INP 和 INN 施加了更多电压。
在数据表 P.8的图2中、INN 和 INP 的电压受诸如削波二极管之类的内部电路保护?

----------------------------------------
LNA 模拟输出被缩放和移位。 实际信号是100倍
较小的共模电压上升0.9V
 >在图2中进行了说明
----------------------------------------

请告诉我上述评论的原因。

此致、
Sopatopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sopatopa、
    INP 和 INN 的额定值为-0.3V 至2.0V。 有些内部电路具有类似削波的效果、但该效果取决于交流电容耦合电容(C_INP 和 C_INN)的值。 因此、计算交流电容耦合值(根据 PGA460数据表中给出的公式)对于防止 INP 和 INN 引脚损坏非常重要。 在没有外部交流耦合电容器的情况下施加超过2.0V 的固定直流值将损坏引脚、因为需要使用耦合电容器来消除/消除直流偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:

    感谢您的回复。
    我了解到、除非频率和电容值适当、否则 IC 不受保护。

    此致、
    Sopatopa