This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006:负温度校准问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646878/tmp006-calibration-issues-with-negative-temperatures

器件型号:TMP006

我目前正在从事一个项目、在这个项目中、TMP006将被用来读取精确度应该为0.5°C 的温度、而温度范围应该是-10°C 到+10°C

正如我从 sbou142.pdf 中所理解的那样、我应该找到一组常数(A1、A2、B0、B1、B2和 C)、以便当我计算此值时:

我将最终得到以开尔文为单位的物体温度,对吧?

现在、我有两个问题:

1 -无论任何测量条件如何、参考文档方程(3)和(4)上提到的 Tref 是否始终为25°C?

我已经进行了改变环境条件的测试、并使用外部探针测量物体温度。 最后是一个表格、其中包含-5°C 物体7种不同 TDIE 温度、+10°C 物体6种 TDIE 温度以及+25°C 物体6种 TDIE 温度的传感器数据、总共19个点、平均每点30个样本。

2-是否有任何算法、软件、标准 Excel 电子表格、网站或您推荐的任何内容,以便我计算常量?

此致

Alex

Temperatura
DA Cápsula°C
Temperatura
芯片°C
Leitura do IR 红外读数
-5,5. 5、019 -354、5 -355
-6,6. 14 509人 -2043 -2043
-5,2. 10、002 -1887,6 -1888年
-4,6. 19 023 -252、8. -2553.
-3.7. 25、002 -3806,3. -3806
-4,6. 25、012 -3598、9 -3599
-3,2. 40、048 -6572 -6572
8、8 5、015 1118、6. 1119.
10、3. 24 509人 -2866、7 -2867
9.7. 33、096 -4363.2 -4363
10、3. 38 002 -5036、7 -5037
8、5 40、136 -5244,2 -5244
9. 25 -2469,5 -2470
24、8. 40、138 -533,2. -5313
24、8. 35 063 -3210、1 -3210.
24、8. 25、003 -1647、3. -1647
24.7. 30、015 -1954、6 1955年
24、5 19 783人 -1497 -1497
24、5 15、005 -876、6 877
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexandre、

    不推荐在任何新设计中采用 TMP006。 此(NRND)状态已在产品页面上更新:
    www.ti.com/.../TMP006

    如果您的应用可以使用基于接触的温度传感器、您可以在以下位置浏览我们的大型产品系列:
    www.ti.com/.../sensing-products-what-are-you-sensing.page

    如果您需要非接触式温度传感器、请考虑市场上的其他选项。 TI 不能直接替代基于红外的温度传感器、也不能推荐其他供应商。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexandre。
    我想您有非常周的红外信号。 最大值仅为6.6uV 如果您无法在响应如此小的情况下进行可靠的测量、我建议您将 TMP006移到更靠近物体的位置或使用通孔安装方法

    您可以写信给我:Gurevich_Michael@Ti.com