请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP006
我目前正在从事一个项目、在这个项目中、TMP006将被用来读取精确度应该为0.5°C 的温度、而温度范围应该是-10°C 到+10°C
正如我从 sbou142.pdf 中所理解的那样、我应该找到一组常数(A1、A2、B0、B1、B2和 C)、以便当我计算此值时:
我将最终得到以开尔文为单位的物体温度,对吧?
现在、我有两个问题:
1 -无论任何测量条件如何、参考文档方程(3)和(4)上提到的 Tref 是否始终为25°C?
我已经进行了改变环境条件的测试、并使用外部探针测量物体温度。 最后是一个表格、其中包含-5°C 物体7种不同 TDIE 温度、+10°C 物体6种 TDIE 温度以及+25°C 物体6种 TDIE 温度的传感器数据、总共19个点、平均每点30个样本。
2-是否有任何算法、软件、标准 Excel 电子表格、网站或您推荐的任何内容,以便我计算常量?
此致
Alex
| Temperatura DA Cápsula°C |
Temperatura 芯片°C |
Leitura do IR | 红外读数 |
| -5,5. | 5、019 | -354、5 | -355 |
| -6,6. | 14 509人 | -2043 | -2043 |
| -5,2. | 10、002 | -1887,6 | -1888年 |
| -4,6. | 19 023 | -252、8. | -2553. |
| -3.7. | 25、002 | -3806,3. | -3806 |
| -4,6. | 25、012 | -3598、9 | -3599 |
| -3,2. | 40、048 | -6572 | -6572 |
| 8、8 | 5、015 | 1118、6. | 1119. |
| 10、3. | 24 509人 | -2866、7 | -2867 |
| 9.7. | 33、096 | -4363.2 | -4363 |
| 10、3. | 38 002 | -5036、7 | -5037 |
| 8、5 | 40、136 | -5244,2 | -5244 |
| 9. | 25 | -2469,5 | -2470 |
| 24、8. | 40、138 | -533,2. | -5313 |
| 24、8. | 35 063 | -3210、1 | -3210. |
| 24、8. | 25、003 | -1647、3. | -1647 |
| 24.7. | 30、015 | -1954、6 | 1955年 |
| 24、5 | 19 783人 | -1497 | -1497 |
| 24、5 | 15、005 | -876、6 | 877 |