请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用毫米波演示可视化工具 SDK 版本1.1、我将记录一些数据
新的数据记录功能。
该工具创建的文件是*。dat 文件、如下所示:
'xwr16xx_processed_stream_2017_12_07T08_13_45_662.dat'
在下一步中、我将尝试使用 capture_demo.m 脚本文件对其进行解析、
但我得到以下错误:
使用 cat 时出错
连接的矩阵的尺寸不一致。
cell2mat 错误(第83行)
m{n}= cat (1、c{:、n});
CAPTURE_DEMO 中的错误(第95行)
数据= cell2mat (cat (2、RawData{:}));
我收到了一些提示、需要首先使用 CCS 打开.dat 文件、然后以某种方式保存它。
在 CCS 中打开它并以正确的格式保存它、以便捕获 MATLAB 文件可以读取它的方法是什么?
谢谢、
Boaz