This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:IWR1642捕获演示

Guru**** 2585255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648293/ccs-iwr1642-iwr1642-capture-demo

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用毫米波演示可视化工具 SDK 版本1.1、我将记录一些数据  

新的数据记录功能。

该工具创建的文件是*。dat 文件、如下所示:

'xwr16xx_processed_stream_2017_12_07T08_13_45_662.dat'

在下一步中、我将尝试使用 capture_demo.m 脚本文件对其进行解析、

但我得到以下错误:  

使用 cat 时出错
连接的矩阵的尺寸不一致。

cell2mat 错误(第83行)
m{n}= cat (1、c{:、n});

CAPTURE_DEMO 中的错误(第95行)
数据= cell2mat (cat (2、RawData{:}));

我收到了一些提示、需要首先使用 CCS 打开.dat 文件、然后以某种方式保存它。

在 CCS 中打开它并以正确的格式保存它、以便捕获 MATLAB 文件可以读取它的方法是什么?

 

谢谢、

Boaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Boaz、

    您是否修改了脚本第62-77行中的值以匹配您的配置文件配置?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    我是这样做的。 我认为问题是*。dat 文件首先包含"垃圾"
    必须通过其他工具进行修改。 如果是某种类型的存储器文件、那么我相信 CCS 就是这样的
    正确的工具、但我不知道如何加载和读取它。
    Boaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Boaz、

    是的、此文件很可能包含在使用捕获演示保存的数据中通常不存在的无关数据。 问题是 capture_demo.m 文件仅用于读取使用 Capture Demo 保存的数据。 在 CCS 中打开它将不起作用、需要修改代码以考虑使用 Demo Visualizer 与 Capture Demo 保存数据的方式的格式。

    您收集的数据是否需要使用 Demo Visualizer 进行保存? 如果可能、最简单的选项是改用 Capture Demo。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    那么、解析收集的数据的正确方法是什么
    在演示可视化工具中使用新的录制功能?
    我查看了可视化工具和 SDK 文档(包括 doxygen)、但未找到任何信息。
    此致、
    Boaz