This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:使用 TSW1400EVM (ES1.0器件)进行原始 ADC 数据流式传输

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, AWR1642, IWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648129/iwr1642boost-raw-adc-data-streaming-using-tsw1400evm-es1-0-silicon

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAWR1642IWR1642IWR1443

参考培训视频"2.7毫米波传感器使用 TSW1400板进行原始数据采集"和先前的主题"IWR1642BOOST 使用 TSW1400EVM 进行原始 ADC 数据流式传输"、我在使用 IWR1642BOOST 和 TSW1400EVM 获取原始数据时遇到了一些问题:

我们有 IWR1642BOOST (ES1.0 Silicon)、我找不到 DFP 00.06.00.05的下载链接。 我已经下载了最新的可用版本"00.09.01.06"、但恐怕由于旧器件的原因、它可能不支持它。 我遇到了一些问题,这些问题在后面已经指出。

2当我们将 TSW1400连接到计算机时、并不是在 COM 端口下使用 USB 端口、而是显示在通用串行总线控制器(USB 串行转换器 A 至 D)下。 这是否是一个问题? 如果是,如何解决?

我们独立于 TSW1400测试了 IWR1642BOOST、运行正常。 但是、当我们闪存(用于原始数据采集)并移除跳线 P3时、NERR_OUT LED 开始发光(P4跳线仍然连接)。 我是否需要插入跳线 P2、使其从原始数据采集的功能模式进入开发模式、之后 NERR_OUT LED 停止。 或者还有其他问题吗?

4.我已下载"DFP_00_09_01_06"、"MMWAVE_SDK_01_01_00_02"、"HSDC Pro v4.80"、"Radar Studio v1.9.1.0"和"Matlab Runtime Engine v8.5.1"。 当我启动 HSDC 时、似乎连接良好、但接口类型显示为 AWR1642_FIRMWAVE、而"attachment1.png"中显示的是 ADC_Firmware。 可以吗? (与 IWR 相比、选项中仅提供 AWR)。

5.当我启动 Radar Studio (如 attachment2.png 中所示)时、连接的器件数显示为"0"。 此外、器件状态为空白、这表明我的 DFP 固件很可能不匹配。 关于如何解决的任何建议? 此外、如果我单击 SetupTSW1400、则会出现错误(如 attachment3.png 中所示)、表明 Matlab 安装有问题。 但是、已安装运行时引擎、并且已在环境变量中设置路径。  

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rashid、

    IWR1642只有 ES1.0。 您是否还有 DevPack? 它需要与 Radar Studio 配合使用、如果没有它、器件将不会出现在 Radar Studio 中。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、三个器件 DevPack、IWR1642BOOST 和 TSW1400EVM 均根据指南进行连接。 如果 IWR1642只有 ES1.0,那么我是否使用“DFP 00.06.00.05”或“00.09.01.06”? 在线教程说明使用"DFP 00.06.00.05"、我无法在线查找。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、最新的 DFP 应该可以。 ES2.0仅适用于 IWR1443、而不适用于 IWR1642。

    您能否使用 COM 端口发布设备管理器屏幕的屏幕截图?

    此外、您要在 Radar Studio 中将哪些固件加载到器件上?

    此致、

    Adrian