请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1614 主题中讨论的其他器件:LDC1314、 LDC1312、 LDC1612、
振幅低误差和振幅高误差阈值电平是多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
电平分别约为1.2V 和1.8V。 有关使用状态寄存器的更多信息、请参阅以下应用手册:
此致、
Luke
您好!
澄清:
您可以在上面列出的应用手册 中找到这些错误条件的更深入说明以及其他状态报告位:www.ti.com/.../SNOA959
此致、
Luke