This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:传感器振幅误差阈值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, LDC1312, LDC1612, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648138/ldc1614-sensor-amplitude-error-thresholds

器件型号:LDC1614
主题中讨论的其他器件:LDC1314LDC1312LDC1612

振幅低误差振幅高误差阈值电平是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电平分别约为1.2V 和1.8V。 有关使用状态寄存器的更多信息、请参阅以下应用手册:  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据值0x0000000 =在范围内
    0xFFFFFFF 的数据值=超出范围
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    澄清:

    • 振幅低误差(ERR_ALE)在传感器振荡振幅小于1.2V 时发生
    • 当传感器振荡振幅大于1.8V 时、将出现振幅高误差(ERR_AHE)
    • 当传感器频率超过基准频率时、会发生范围转换错误(ERR_OR)。 这将使 DATAx 达到最大值并提供 0xFFFFFFF 值
    • 当您使用 CHX_OFFSET 寄存器时、会发生范围错误(ERR_UR)下的转换、生成的 DATAx 值将为负数。  

    您可以在上面列出的应用手册 中找到这些错误条件的更深入说明以及其他状态报告位:www.ti.com/.../SNOA959

    此致、

    Luke