请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5801 大家好、
Q1:对于 AFE5801、客户希望在默认模式下先输出 MSB、或先输出 LSB。
Q2:如果客户需要输出 MSB 数据格式、如何控制? 如果客户需要输出 LSB 数据格式、如何控制?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.