This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:AFE5801的 MSB 和 LSB 问题

Guru**** 2583235 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647174/afe5801-the-msb-and-lsb-question-for-afe5801

器件型号:AFE5801

大家好、

Q1:对于 AFE5801、客户希望在默认模式下先输出 MSB、或先输出 LSB。

Q2:如果客户需要输出 MSB 数据格式、如何控制? 如果客户需要输出 LSB 数据格式、如何控制?  

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    根据第39页的数据表修订历史记录、似乎已从器件中删除特定功能。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    哪个版本的数据表? 您会上传吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    此处链接了 TI.com 上的数据表

    我指的是这段摘录;

    由于 MSB 与 LSB 的寄存器映射已从数据表中删除、因此器件可能不再支持该特性。  

    但是、您可以通过安装 GUI 并使用它来找出最初用于在器件上交换 MSB 优先或 LSB 优先的寄存器(GUI 是在数据表修订版之前创建的)来进行交叉检查。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    我明白了。 那么、串行 LVDS 信号是输出信号吗?