请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我们要求将两个 AWR1243连接到 TDA2x 处理器。 AWR12x 的 CSI2数据端口不能直接连接到 TDA2x、因为它没有任何 CSI2端口。
我们现在提供的选项包括将 CSI2转换为 USB3.0 、然后再转换为 PCIe。 由于 TDA2x 具有两个 PCIe 端口、我们将能够轻松地将两个 AWR12x 连接到 TDA2x。 我对此有三个问题 、如下所示:
1.是否有更简单的方法可以更简单地将两个 AWR1243直接连接到 TDA2x 处理器。
2.通过使用 CSI2>USB3.0>PCIe,我们有两个协议栈。 在 TDA2x ARM 上运行的 TI RTOS 是否具有用于雷达数据的驱动程序和支持?
3.除了数据速率之外,我还需要寻找什么,以避免此配置中出现任何意外?
我们研究的另一个选项是"CSI2>FPD link>VIN port"。 由于成本因素、我们不喜欢这种选择。
在这方面的任何帮助都是值得高度赞赏的。
提前感谢、
Santhana Raj