This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:通过 CSI2连接到 TDA2x

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647610/awr1243-connection-to-tda2x-over-csi2

器件型号:AWR1243

您好!

我们要求将两个 AWR1243连接到 TDA2x 处理器。 AWR12x 的 CSI2数据端口不能直接连接到 TDA2x、因为它没有任何 CSI2端口。

我们现在提供的选项包括将 CSI2转换为 USB3.0 、然后再转换为 PCIe。 由于 TDA2x 具有两个 PCIe 端口、我们将能够轻松地将两个 AWR12x 连接到 TDA2x。 我对此有三个问题 、如下所示:

1.是否有更简单的方法可以更简单地将两个 AWR1243直接连接到 TDA2x 处理器。

2.通过使用 CSI2>USB3.0>PCIe,我们有两个协议栈。 在 TDA2x ARM 上运行的 TI RTOS 是否具有用于雷达数据的驱动程序和支持?

3.除了数据速率之外,我还需要寻找什么,以避免此配置中出现任何意外?

我们研究的另一个选项是"CSI2>FPD link>VIN port"。 由于成本因素、我们不喜欢这种选择。

在这方面的任何帮助都是值得高度赞赏的。

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    我们没有任何 TDA2x 标准产品。 我可以将此查询移至自动处理器组织、查看我们是否可以在连接上获得任何回复。

    -Raghu