请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2212 大家好、
客户希望测试 FDC2212的 I2C 功能是否正常 。 他使用外部晶体。 CLKIN 引脚的输入频率为16MHz。
Q1:您是否会解释如何 测试 I2C 功能是否正常? 他的原理图见附图。
Q2:如果客户使用内部 晶振、是否仅将 CLKIN 引脚设置为 GND?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mickey、您好!
您可以尝试写入通常由用户设置的寄存器(例如、驱动电流0x1E、时钟分频器0x14、偏移量0x0C 等)。 如果这些寄存器的值发生变化、则表明 I2C 正在正常通信。 您可以参阅 FDC2212数据表第9.6节中的寄存器映射 、以查看每个寄存器的可接受值。
寄存器的设置方式取决于您为 MCU 使用的环境。 我不熟悉您的 MCU 来回答这个问题。
最棒的
Jiashow