This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:FDC2212的 I2C 问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646753/fdc2212-the-i2c-question-for-fdc2212

器件型号:FDC2212

大家好、

客户希望测试 FDC2212的 I2C 功能是否正常 。 他使用外部晶体。 CLKIN 引脚的输入频率为16MHz。

Q1:您是否会解释如何 测试 I2C 功能是否正常? 他的原理图见附图。

Q2:如果客户使用内部 晶振、是否仅将  CLKIN 引脚设置为 GND?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    您可以尝试写入寄存器、看看它是否按预期变化。

    是的、如果您使用内部振荡器、请将 CLKIN 连接到 GND。

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiasho、您好!

    对于 I2C 通信、您是否会对此进行更多解释? 应设置哪个寄存器?

    如何设置该寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    您可以尝试写入通常由用户设置的寄存器(例如、驱动电流0x1E、时钟分频器0x14、偏移量0x0C 等)。 如果这些寄存器的值发生变化、则表明 I2C 正在正常通信。 您可以参阅 FDC2212数据表第9.6节中的寄存器映射 、以查看每个寄存器的可接受值。

    寄存器的设置方式取决于您为 MCU 使用的环境。 我不熟悉您的 MCU 来回答这个问题。

    最棒的

    Jiashow