This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:使用 RS232 TX 和 RX 引脚进行数据传输

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646936/iwr1642boost-using-rs232-tx-and-rx-pins-for-data-transfer

器件型号:IWR1642BOOST

您好!  

我想使用 RS232引脚将数据发送到 Arduino。 这些引脚在 EVM 板上的 J6接头上分别编号为5和7 (分别对应 Tx 和 Rx)。 这些引脚在数据表中也分别被命名为 N5和 N4。 Arduino 具有一个库、可使用该库配置串行。 但在毫米波 SDK 中、我找不到任何对 RS232的引用。 因此、我假设 UART 驱动程序可能是我要寻找的驱动程序。 我还注意到、在毫米波演示中、UART A 配置为引脚 N5和 N4:

Pinmux_set_OverrideCtrl (SOC_XWR16XX_PINN5_PADBE、PINMUX_OUTEN_RETAIN_HW_CTRL、PINMUX_INPEN_RETAIN_HW_CTRL);
Pinmux_Set_FuncSel (SOC_XWR16XX_PINN5_PADBE、SOC_XWR16XX_PINN5_PADBE_MSS_UARTA_TX);
Pinmux_set_OverrideCtrl (SOC_XWR16XX_PINN4_PADBD、PINMUX_OUTEN_RETAK_HW_CTRL、PINMUX_INPEN_RETAGE_HW_CTRL);
Pinmux_Set_FuncSel (SOC_XWR16XX_PINN4_PADBD、SOC_XWR16XX_PINN4_PADBD_MSS_UARTA_RX); 

然后、我希望以波特率115200和8N1配置将 Arduino TX 和 RX 线连接到 EVM J6的引脚5和7、以控制传感器。 我尝试发送"sensorStop\r\n"命令;但这不起作用。

我是否遗漏了任何内容?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也是如此。 Arduino 引脚上的串行通信 TX/RX 使用 TTL 逻辑电平(5V 或3.3V、具体取决于电路板)。 IWR1642BOOST EVM 上的 RS232引脚是否也使用 TTL? 如果是、5V 与3.3V 电平是否重要? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    AR_RS232TX 和 AR_RS232RX 是3.3V 信号。 不建议将5V IO 连接到雷达传感器。

    默认的串行端口连接是从雷达传感器到 XDS110。 您需要检查是否有
    更改了电阻器。 您可以先启用 J6-5、然后使用可视化工具从测试 PC 发送数据、您应该会获得数据
    返回测试 PC 和 Arduino。

    串行端口数据在雷达传感器端定义
    表3、RS232TX U2-N5 -> AR_RS232TX
    表11、AR_RS232TX -> R169 (DNI)-> J6-5
    表12、AR_RS232TX -> R21 (DNI)-> J1-57
    表14、AR_RS232TX -> R128 U6-33 (XDS110)

    您需要更改电阻器、对于 AR_RX232TX、移除 R128、0欧姆、在 R169中安装0欧姆电阻器

    表14、U6-34 (XDS110)-> R129 -> AR_RS232RX
    表12、J1-55 -> R33 (DNI)-> AR_RS232RX
    表11、J6-7 -> R166 (DNI)-> AR_RS232RX
    表3、AR_RS232RX -> U2-N4 RS232_RX

    您需要更改电阻器、对于 AR_RS232RX、移除 R129 0欧姆、在 R166上安装0欧姆电阻器

    此致、
    Joe Quintal