请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 您好!
我想使用 RS232引脚将数据发送到 Arduino。 这些引脚在 EVM 板上的 J6接头上分别编号为5和7 (分别对应 Tx 和 Rx)。 这些引脚在数据表中也分别被命名为 N5和 N4。 Arduino 具有一个库、可使用该库配置串行。 但在毫米波 SDK 中、我找不到任何对 RS232的引用。 因此、我假设 UART 驱动程序可能是我要寻找的驱动程序。 我还注意到、在毫米波演示中、UART A 配置为引脚 N5和 N4:
Pinmux_set_OverrideCtrl (SOC_XWR16XX_PINN5_PADBE、PINMUX_OUTEN_RETAIN_HW_CTRL、PINMUX_INPEN_RETAIN_HW_CTRL); Pinmux_Set_FuncSel (SOC_XWR16XX_PINN5_PADBE、SOC_XWR16XX_PINN5_PADBE_MSS_UARTA_TX); Pinmux_set_OverrideCtrl (SOC_XWR16XX_PINN4_PADBD、PINMUX_OUTEN_RETAK_HW_CTRL、PINMUX_INPEN_RETAGE_HW_CTRL); Pinmux_Set_FuncSel (SOC_XWR16XX_PINN4_PADBD、SOC_XWR16XX_PINN4_PADBD_MSS_UARTA_RX);
然后、我希望以波特率115200和8N1配置将 Arduino TX 和 RX 线连接到 EVM J6的引脚5和7、以控制传感器。 我尝试发送"sensorStop\r\n"命令;但这不起作用。
我是否遗漏了任何内容?
谢谢。