请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241 主题中讨论的其他器件: OPT9221
大家好、
我不熟悉 ToF 传感器、想了解有关这些传感器和开发选项的更多信息。
1.要开发我们自己的摄像机,我们是否需要 OPT8241传感器和 OPT9221控制器?
2.摄像机开发套件是否内置了 OPT8241和 OPT9221?
3.是否可以在没有 TI CDK 的情况下开发摄像机?
4.我们是否可以仅使用这些传感器和控制器开发产品? 或者是否存在任何依赖关系?
5. TI 的第三方设计合作伙伴是否仅使用 CDK 进行开发?
6.我们是否只需要使用 Qt5框架 SDK 进行开发? 这是否支持 C++、C、C#?
7.此 SDK 是否支持 Windows、Ubuntu? 和 Android、iOS?
8.这些传感器在水下深度捕获方面有多好?
9.您的任何第三方合作伙伴都已拥有传感器的水下深度捕获解决方案?
10.如果是,它能获得清晰图像的深度是多少?