This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:有关3D ToF 传感器的信息

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646607/opt8241-information-about-3d-tof-sensors

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件: OPT9221

大家好、

我不熟悉 ToF 传感器、想了解有关这些传感器和开发选项的更多信息。

1.要开发我们自己的摄像机,我们是否需要 OPT8241传感器和 OPT9221控制器?

2.摄像机开发套件是否内置了 OPT8241和 OPT9221?

3.是否可以在没有 TI CDK 的情况下开发摄像机?

4.我们是否可以仅使用这些传感器和控制器开发产品? 或者是否存在任何依赖关系?

5. TI 的第三方设计合作伙伴是否仅使用 CDK 进行开发?

6.我们是否只需要使用 Qt5框架 SDK 进行开发? 这是否支持 C++、C、C#?

7.此 SDK 是否支持 Windows、Ubuntu? 和 Android、iOS?

8.这些传感器在水下深度捕获方面有多好?

9.您的任何第三方合作伙伴都已拥有传感器的水下深度捕获解决方案?

10.如果是,它能获得清晰图像的深度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.要开发我们自己的摄像机,我们是否需要 OPT8241传感器和 OPT9221控制器?

    >>一般而言、是的。

    2.摄像机开发套件是否内置了 OPT8241和 OPT9221?

    >>是的

    3.是否可以在没有 TI CDK 的情况下开发摄像机?

    >>是的、但它为您自己的设计提供了良好的起点。

    4.我们是否可以仅使用这些传感器和控制器开发产品? 或者是否存在任何依赖关系?

    >>需要以某种方式使用我们器件中的深度数据。 应用逻辑在其他地方运行的应用程序、通常是您自己的微处理器。

    5. TI 的第三方设计合作伙伴是否仅使用 CDK 进行开发?

    >>大多数情况下使用 CDK 作为起点、但它们可能具有其他工具。

    6.我们是否只需要使用 Qt5框架 SDK 进行开发? 这是否支持 C++、C、C#?

    >> Voxel SDK 不需要 Qt5、但 Qt 通常与 Voxel SDK 一起用于 C/C++和 Python 中的开发。

    7.此 SDK 是否支持 Windows、Ubuntu? 和 Android、iOS?

    >> TI 支持 Windows、Ubuntu。 其他客户/合作伙伴已移植到 Android 和 iOS。

    8.这些传感器在水下深度捕获方面有多好?

    >>目前情况并非如此、因为它们仅对850nm 波长敏感。 如果在"绿色"频谱中工作、则可能工作正常。

    9.您的任何第三方合作伙伴都已拥有传感器的水下深度捕获解决方案?

    >>否

    10.如果是,它能获得清晰图像的深度是多少?

    >>无数据。