请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP、
根据手册(AWR1xxx 数据路径编程器的 Guide.pdf、共10页)、假设 CQ 数据本身为16位。
如果我只想将12位用于 ADC CQ 缓冲器,那么使用12位无法 实现我想要的效果。
我必须使用16位模式并自行转换为12位?
2. 在将数据输入 CQbuffer 之前,是否可以使用应用程序控制将 CQdata 输入 CQbuffer 12位?