This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:我对 ADC CQ 数据有一些疑问。(16位、12位和14位模式)

Guru**** 2580495 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646755/awr1642-i-have-some-questions-for-adc-cq-data-16-bit-12-bit-and-14-bit-mode

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP

根据手册(AWR1xxx 数据路径编程器的 Guide.pdf、共10页)、假设 CQ 数据本身为16位。

  如果我只想将12位用于 ADC CQ 缓冲器,那么使用12位无法 实现我想要的效果。

  我必须使用16位模式并自行转换为12位?

2. 在将数据输入 CQbuffer 之前,是否可以使用应用程序控制将 CQdata 输入 CQbuffer 12位?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JuiYang,

    首先、有一个独立的控制来定义存储在 CQ 存储器中的 CQ 数据的数据位宽度。
    这些字段是 CQCFG1寄存器中的 CQDATAWIDTH。
    可将其配置为存储12位/14位/16位信息。

    正如您正确地指出的、由于 CQ 数据本身就是16位信息、建议使用上述字段将 CQ 数据存储为16位(即使 ADC 数据是12位)。 这是器件/DSP 内的功耗/处理情况。

    现在、如果必须通过高速接口(LVDS)发送 CQ 数据、并且 ADC 数据和 CQ 数据的位宽必须相同、则需要将 CQDATAWIDTH 配置为与 ADC 数据宽度相同。
    在这种情况下、硬件负责将16位 CQ 信息存储在 CQ 存储器的12位采样值中。
    3个16位 CQ 数据将作为4个12位样本存储在 CQ 存储器中。 此外、CQ 存储器中的每个12位样本都将包含在一个16位存储区中、如 ADC 数据。

    有关 CQ 数据、存储器中的存储和相关 API 的更多详细信息、请参阅 DFP 封装中的 AWR1xx_Radar_Interface_Control 文档(www.ti.com/.../MMWAVE-DFP)。

    此致、
    Naveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naveen、
    感谢您的回答!

    请访问 www.ti.com/tool/mmwave-dfp。 我找不到“AWR1XXX 雷达接口控制文档.pdf”。 我会看到其他 pdf 内容(有关这些 API 和参数的详细信息,请参阅“AWR1XXX 雷达接口控制文档”)

    这五个 PDF、我需要哪一个?
    IWR16xx 中的 DSP 子系统简介
    使用毫米波传感器进行系统性能测量
    AWR16xx 中的 DSP 子系统简介
    4.AWR1642引导加载程序流程
    对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程

    谢谢、
    Juiyang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JuiYang,

    请在 DFP 软件包的安装链接页面上找到该文档

    http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-DFP/latest/index_FDS.html。

    该文档名为 mmWave ICD (雷达接口控制文档)。

    此致、

    Naveen