请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
从 AWR1243产品说明书(第30页)中:
CSI-2数据速率可从每通道150Mbps 扩展到900Mbps (如果同时使用四个通道、则支持的最大数据速率为每通道600Mbps)。
我的问题是、如果使用所有通道、为什么数据速率限制为每通道600Mbps?
生产样品中的数据速率是否会增加,或者如果4条通道打开,数据速率是否会限制在600Mbps?
此致、
RJ