This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:CSI2/LVDS 的数据速率

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639804/awr1243-data-rate-for-csi2-lvds

器件型号:AWR1243

您好!  

从 AWR1243产品说明书(第30页)中:

CSI-2数据速率可从每通道150Mbps 扩展到900Mbps (如果同时使用四个通道、则支持的最大数据速率为每通道600Mbps)。  

我的问题是、如果使用所有通道、为什么数据速率限制为每通道600Mbps?

生产样品中的数据速率是否会增加,或者如果4条通道打开,数据速率是否会限制在600Mbps?

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    是的、CSI2数据速率限制为600Mbps、所有4条通道均在预量产器件和生产器件中启用、而双通道模式下、它可配置为以900Mbps 的最大速率运行。


    此致
    AK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、  

    感谢你的答复。 您能不能帮助我理解为什么在使用所有通道时数据传输速率限制为每通道600Mbps?  

    感谢你的帮助。

    此致、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AK、

    此问题是否有更新? 谢谢你。

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有任何对此问题的更新答复?

    "在使用所有通道时、您能不能帮助我理解为什么数据传输速率限制为每通道600Mbps? "

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?