This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/IWR1443BOOST:iwr1443EVM 以演示数据传输

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641750/rtos-iwr1443boost-iwr1443evm-to-demovisualisor-data-transfer

器件型号:IWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:IWR1443SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好

我对 iwr1443 EVM 与 demovisualisor 的通信有疑问

我的问题如下:

1.我研究了毫米波 ADC 行数据采集固件和 ccsdebug 固件

我想知道数据通信固件中的3D 数据(x、y、z)类型和3D 数据传输算法部分

例如、  

x = 0x113f

Y = 0x234f

Z = 0x215f

通过 UART 提供3方位角数据传输可视化应用(在 PC (窗口)中)

然后、I w棒 显示3个方位角数据、该类型为十六进制。

抱歉、我不会说英语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您在 dev.ti.com 上打开演示并检查代码、您可以在演示中看到数据是如何转换的。 要检查代码、请右键点击 GUI 并选择"Inspect"。 在"Inspect (检查)"窗口的右上角、应该有一个名为"Resources (资源)"的选项卡。 在此选项卡下、展开名为"app"的文件夹。 您可以在此处找到应用程序的 javascript 源代码。

    在'mwave.js'文件中有一个名为'processDetectedPoints'的函数、用于将所有检测点转换为以米为单位的坐标。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    现在、我学习毫米波 EVM 模块。

    我还有一个问题、如下所示

    Task_Params <-- 如果你显示 main.c 文件 ,找到这个结构,在哪里定义这个结构?

    例如) mmwave_init.h 或 mmwave_param.h/c

     Task_Params 结构中包含哪个.c 文件头 ??

    请 写下 有关 Task_Params 结构包含 的路由的信息

    示例)/ti/sdk_00_09/task_param.h

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    它在位于的 Task.h 中定义

    C:\ti\bios \packages/ti\SysBIOS\KNL

    此致、

    Adrian