请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件:IWR1443、 SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
大家好
我对 iwr1443 EVM 与 demovisualisor 的通信有疑问
我的问题如下:
1.我研究了毫米波 ADC 行数据采集固件和 ccsdebug 固件
我想知道数据通信固件中的3D 数据(x、y、z)类型和3D 数据传输算法部分
例如、
x = 0x113f
Y = 0x234f
Z = 0x215f
通过 UART 提供3方位角数据传输可视化应用(在 PC (窗口)中)
然后、I w棒 显示3个方位角数据、该类型为十六进制。
抱歉、我不会说英语。