由于当前 EVM 板中没有移相器,因此我想使用延时时间来实现波束形成。 但是、我想知道的是、当我想通过增加一些时间延迟来使施加在4 RX 上的信号相位相同时、 ^、这些时间非常短、就像我在下图中计算的那样(大约2.6485.10-11、相当于10 μ s -5 A ADC 采样时间)、所以我只担心这个值太小、不能使用分数延迟。 因此、我想问是否可以通过这种方式形成波束、如果有的话、您能给我一些建议和源代码。 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于当前 EVM 板中没有移相器,因此我想使用延时时间来实现波束形成。 但是、我想知道的是、当我想通过增加一些时间延迟来使施加在4 RX 上的信号相位相同时、 ^、这些时间非常短、就像我在下图中计算的那样(大约2.6485.10-11、相当于10 μ s -5 A ADC 采样时间)、所以我只担心这个值太小、不能使用分数延迟。 因此、我想问是否可以通过这种方式形成波束、如果有的话、您能给我一些建议和源代码。 非常感谢!