This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用延时块为 AWR1642的4 Tx 形成有源光束(因为当前 EVM 板上不提供移相器)

Guru**** 2587875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638652/awr1642boost-active-beam-forming-for-4-tx-of-awr1642-using-time-delay-block-because-phase-shifter-is-not-available-on-the-current-evm-board

器件型号:AWR1642BOOST

由于当前 EVM 板中没有移相器,因此我想使用延时时间来实现波束形成。 但是、我想知道的是、当我想通过增加一些时间延迟来使施加在4 RX 上的信号相位相同时、 ^、这些时间非常短、就像我在下图中计算的那样(大约2.6485.10-11、相当于10 μ s -5 A ADC 采样时间)、所以我只担心这个值太小、不能使用分数延迟。 因此、我想问是否可以通过这种方式形成波束、如果有的话、您能给我一些建议和源代码。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thuan:  

    我不确定我 是否正确理解您。

    在4个 Rx 中的每一个上执行的信号被数字化并提供给 ADC 缓冲器。 您可以更改(引入相移或频移)并在每个 Rx 级别上修改此信号。 你要做的是这样吗?  

    "相移器"适用于 同时启用多个 Tx 天线的 Tx 天线。 它们会在每个 Tx 天线上的传输信号之间引入相位延迟、从而控制传输光束。  

    此致。

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是我要对 Rx 执行的操作。

    此外、我还想使用延时时间块作为 Tx 部件中的移相器。 但是、正如我之前提到的、在该高频(79GHz)中、小数延迟太小、这让我怀疑这种方法的可行性。 因此、我想向您咨询这方面的信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thuan:

    由于您具有4个 Rx 中每个 Rx 的 ADC 数据、因此您可以更改 DSP 中的相位(或引入延迟)。 天线不需要物理延迟。

    此致
    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    是的、我同意您的观点、即我们可以延迟一些时间来进行相位更改。 但是、我在这里要指出的是、与 ADC 采样相比、时间延迟太小、仍然可以这样做。 你对此有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil-San、您好!

    有没有有关 Thuan-san 问题的更新?

    我也对该主题感兴趣。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Thuan Doan、Nomo-San、

    对拖延答复表示歉意。

    在 FMCW 雷达系统中、可以通过引入 ADC 数据的频率漂移来仿真精细延迟。 这是因为发送器和接收器之间的额外延迟将显示为原始音调的频移。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo