This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0091:将此产品用于油箱燃油液位探测应用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643101/tidep-0091-use-this-product-in-tank-fuel-level-probing-applications

器件型号:TIDEP-0091
主题中讨论的其他器件: IWR1443IWR1642

1.  TIDEP-0091在加油站的地下燃油箱中测量燃油高度是否安全?

2. TIDEP-0091是否可以 检测到水箱中的2个物体(燃油和水)?

3. TIDEP-0091是否可以 安装在地下储罐的顶部? 燃油蒸汽是否会触发燃油箱爆炸?

谢谢、

Anto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安藤、您好!

    TIDEP-0091 TI 参考设计演示了电源优化技术。 要获得最高精度的测量、您可以参考我们在 TI Resource Explorer 上发布的高精度距离测量演示(链接)。

    在安全方面、您应该确定您感兴趣的地区现行的标准。 例如、在欧洲、这将是 ATEX 标准、涵盖潜在易爆环境的设备(链路)。 本应用报告由欧洲委员会编写、内容涵盖危险区域的无线应用(链接)。

    液位感应雷达应能够检测燃油和水位、因为燃油比水更轻、所以会在上面浮动、 燃油相对介电常数较低、因此燃油会引起反射(您可以使用它来测量燃油液位)、但 会传输大量能量到达水、从而导致第二次反射、您可以使用它来测量水位。 Krohne 公司对用于液位计量的雷达技术的基本原理进行了非常有趣的解读;第7章介绍了反射(链路)。

    在安装雷达时、通常 会将其放置在塑料之类的保护材料中。 这也会产生反射、您可能会处理来自燃油和水表面的2个反射。 如果油箱材料会让足够的雷达能量通过、则雷达也可以放置在油箱外部和油箱上方。 您也可以参考 Krohne 的文档。

    最后需要注意 的是:高精度距离测量演示仅检测最大的反射、因此无法根据需要处理多个反射。 您将需要为此修改我们的软件。 请注意、您应该使用包含完全可编程数字信号处理器(DSP)的 IWR1642器件。 IWR1443器件包含一个用于 DSP 的硬件加速器、有人告诉我、在我们的高精度测量实施中、该加速器只能处理一次反射。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指出。