主题中讨论的其他器件: IWR1443、 IWR1642
1. TIDEP-0091在加油站的地下燃油箱中测量燃油高度是否安全?
2. TIDEP-0091是否可以 检测到水箱中的2个物体(燃油和水)?
3. TIDEP-0091是否可以 安装在地下储罐的顶部? 燃油蒸汽是否会触发燃油箱爆炸?
谢谢、
Anto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. TIDEP-0091在加油站的地下燃油箱中测量燃油高度是否安全?
2. TIDEP-0091是否可以 检测到水箱中的2个物体(燃油和水)?
3. TIDEP-0091是否可以 安装在地下储罐的顶部? 燃油蒸汽是否会触发燃油箱爆炸?
谢谢、
Anto
安藤、您好!
TIDEP-0091 TI 参考设计演示了电源优化技术。 要获得最高精度的测量、您可以参考我们在 TI Resource Explorer 上发布的高精度距离测量演示(链接)。
在安全方面、您应该确定您感兴趣的地区现行的标准。 例如、在欧洲、这将是 ATEX 标准、涵盖潜在易爆环境的设备(链路)。 本应用报告由欧洲委员会编写、内容涵盖危险区域的无线应用(链接)。
液位感应雷达应能够检测燃油和水位、因为燃油比水更轻、所以会在上面浮动、 燃油相对介电常数较低、因此燃油会引起反射(您可以使用它来测量燃油液位)、但 会传输大量能量到达水、从而导致第二次反射、您可以使用它来测量水位。 Krohne 公司对用于液位计量的雷达技术的基本原理进行了非常有趣的解读;第7章介绍了反射(链路)。
在安装雷达时、通常 会将其放置在塑料之类的保护材料中。 这也会产生反射、您可能会处理来自燃油和水表面的2个反射。 如果油箱材料会让足够的雷达能量通过、则雷达也可以放置在油箱外部和油箱上方。 您也可以参考 Krohne 的文档。
最后需要注意 的是:高精度距离测量演示仅检测最大的反射、因此无法根据需要处理多个反射。 您将需要为此修改我们的软件。 请注意、您应该使用包含完全可编程数字信号处理器(DSP)的 IWR1642器件。 IWR1443器件包含一个用于 DSP 的硬件加速器、有人告诉我、在我们的高精度测量实施中、该加速器只能处理一次反射。
此致、
François μ A。