This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:mmWaveDemo 中的 LogMag 计算问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638182/iwr1443boost-issues-with-logmag-calculation-in-the-mmwavedemo

器件型号:IWR1443BOOST

  SDK 版本1.0.0.5中包含的 mmWaveDemo 似乎存在一些问题。 多普勒范围 FFT 的 LogMag 计算 结果 值高于4000、但某些条目等于零 由于该矩阵是 CFAR 检测的输入、因此我在输出对象中获得了多个错误的回波检测 。

我已经对 FMCW 扫描配置进行了一些更改、但我无法看到这些更改应该与问题相关。  我使用 NumDopplerBins = 32和 NumRangeBins = 1024。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hakan、

    感谢您的提问、我已邀请毫米波团队成员回答这一问题。 有人应该很快与您在一起。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hakan、

    很抱歉耽误你的回答。 这是否仍需要您的支持? 如果是、您能否提供有关该问题的更多详细信息并提供您的线性调频脉冲配置参数?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺少活动而关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时创建新帖子。

    谢谢