请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST SDK 版本1.0.0.5中包含的 mmWaveDemo 似乎存在一些问题。 多普勒范围 FFT 的 LogMag 计算 结果 值高于4000、但某些条目等于零 由于该矩阵是 CFAR 检测的输入、因此我在输出对象中获得了多个错误的回波检测 。
我已经对 FMCW 扫描配置进行了一些更改、但我无法看到这些更改应该与问题相关。 我使用 NumDopplerBins = 32和 NumRangeBins = 1024。