This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:无法从 CCS 资源浏览器获取所有 cfg 文件以在 EVM 上运行

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642840/ccs-iwr1642boost-cannot-get-all-cfg-files-from-ccs-resource-explorer-to-run-on-evm

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我很难成功上传 CCS Resource Explorer 上提供的所有示例 cfg 文件。 更具体地说、传感器在尝试上传以下任何一个 cfg 文件时停止发送数据:

- RobotApplications

-交通监控器(中频)

-交通监控(远距离)

-电梯

我还尝试使用 ROS 节点 mmWaveQuickConfig 加载 cfg 文件、但在相同情况下失败。 为了进一步调试、我删除了 flushCfg 命令、并在每个 CLI 命令之前添加了 stopSensor、在每个命令之后添加了 startSensor 以检查 cfg 的位置。 导致问题。 在 RobotApplications 和交通监控的情况下、传感器在加载 frameCfg 语句时没有响应 Done。 其余配置文件(交通监控远距离和电梯)在尝试上传 guiMonitor 和通道配置 CLI 命令时导致问题。

在某些示例 cfg 文件中、当 frameCfg 的令牌3不是2的幂时、是否应该使用上传过程? EVM 侧或计算机侧是否有任何设置来成功加载这些示例? 此外、是否在某处记录了这些 CLI 令牌和约束之间的关系?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RYEN、

    您是否正在尝试使用开箱即用演示测试上述线性调频脉冲配置文件? 如测试和结果部分所述、 这些线性调频脉冲配置已经过测试、可以针对提供的用例正确配置传感器前端、而不会生成任何 mmWaveLink API 错误。但是、可能需要修改 OOB 演示数字处理链、以便能够处理前端产生的输出

    交通监控用例基于 TI 的毫米波交通监控物体检测和跟踪参考设计、该设计 包含相应的应用(包括源代码)、您可以在 IWR1642 EVM 上加载该应用、并测试线性调频脉冲配置和其他高级功能、包括群集和跟踪。 如交通监控雷达线性调频脉冲设计的"简介"部分所述、  请参阅设计网页以了解更多详细信息。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    感谢您的回复、这很有帮助。

    我想继续使用 ti_mmwave_rospkg、它一直运行良好。 如果我理解正确、则该堆栈仅适用于开箱即用演示、对吧? 是否可以使用开箱即用的演示应用将 EVM 配置为获得更远的距离(例如在交通监控配置中)?

    感谢你的帮助。

    RYEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RYEN、

    没错、ROS 可视化工具包仅适用于开箱即用演示。 您可以在 ROS 点云可视化工具演示中更改线性调频脉冲配置文件、如相应用户指南(章节:重新配置线性调频脉冲配置文件)的第11页所述、如下所示:

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RYEN、

    如果您的查询已解决、您能否将此主题标记为已回答? 谢谢。

    此致
    尼廷