主题中讨论的其他器件:IWR1642
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我很难成功上传 CCS Resource Explorer 上提供的所有示例 cfg 文件。 更具体地说、传感器在尝试上传以下任何一个 cfg 文件时停止发送数据:
- RobotApplications
-交通监控器(中频)
-交通监控(远距离)
-电梯
我还尝试使用 ROS 节点 mmWaveQuickConfig 加载 cfg 文件、但在相同情况下失败。 为了进一步调试、我删除了 flushCfg 命令、并在每个 CLI 命令之前添加了 stopSensor、在每个命令之后添加了 startSensor 以检查 cfg 的位置。 导致问题。 在 RobotApplications 和交通监控的情况下、传感器在加载 frameCfg 语句时没有响应 Done。 其余配置文件(交通监控远距离和电梯)在尝试上传 guiMonitor 和通道配置 CLI 命令时导致问题。
在某些示例 cfg 文件中、当 frameCfg 的令牌3不是2的幂时、是否应该使用上传过程? EVM 侧或计算机侧是否有任何设置来成功加载这些示例? 此外、是否在某处记录了这些 CLI 令牌和约束之间的关系?
提前感谢您的帮助。