请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件:FDC2214、 FDC2214PROXSEN-EVM
您好!
我将使用 FDC2214 EVM (首先、我将使用评估板)在方向盘上进行手动开/关检测、以进行研究项目(自动驾驶)。 作为“传感器”,我将使用一个自粘铜带(在合成皮革涂层下)。 我将放置2、3或4段铜带圆。 这是适合我的应用的好解决方案吗? 有人能不能在以下方面给我一些提示:传感器材料、传感器布局和 FDC2214的设置?
如何应对温度漂移? 是否建议进行差分测量?
此致
Simon