This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:方向盘上的手动开/关检测

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2214PROXSEN-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643163/fdc2214evm-hand-on-off-detection-on-the-steering-wheel

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214FDC2214PROXSEN-EVM

您好!

我将使用 FDC2214 EVM (首先、我将使用评估板)在方向盘上进行手动开/关检测、以进行研究项目(自动驾驶)。 作为“传感器”,我将使用一个自粘铜带(在合成皮革涂层下)。 我将放置2、3或4段铜带圆。 这是适合我的应用的好解决方案吗? 有人能不能在以下方面给我一些提示:传感器材料、传感器布局和 FDC2214的设置?

如何应对温度漂移? 是否建议进行差分测量?

 

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我们通常使用自粘铜带或单层 PCB (柔性或 FR4)对 FDC2214的电容传感器进行原型设计。  有关如何使用 FDC2214进行接近检测的信息、请参阅以下应用手册:

    另请参阅以下 TI 参考设计、这些设计都是使用 FDC2214进行的基于接近的事件检测:

    如果您想补偿温度漂移、您的想法是正确的、您可以使用第二个通道作为参考传感器进行差分测量。

    此致、

    Luke Lapointe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的快速回答和链接文档。 在我进行设计之前、我先看一下它。

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Luke

    我现在正在使用 FDC2214进行一些测量。 在 FDC2214的数据表中、我看到了非常有用的第8.2.4章建议的初始寄存器配置值。 但我不清楚如何计算 CHX_SETTLECOUNT 的值(第44页,第3点(a))。 公式包括以下变量:
    VPK ->设置为1.68V
    fREFx ->设置为40MHz
    C ->表示传感器的电容(铜板)或额外的电容?
    IDRIVEx ->设置为15 (从第2点、第43页)
    那么、我的问题是、我必须为 C 设置哪个值、我是否将其他变量设置正确。 我不明白你如何得到7.5的结果。

    此致
    Simon